This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:在采样率高达100MSPS 的较高采样率下使用 ADS5263

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188753/ads5263-using-ads5263-at-higher-sampling-rates-as-100msps

器件型号:ADS5263

尊敬的所有人:

我已使用110MSPS 的评估板 ADS5263-EVM (数据表中规定最大100MSPS)、ACQ 一目了然。 应用程序会增加功耗。 0.15W、但我没有注意到任何其他明显的问题(频谱、杂散等)。 在120MSPS 下、频谱看起来更差(额外的杂散弹出)、但在解串期间可能是 FPGA 中的时序问题(我猜通过调整、也可以消除此问题)

我的问题是:  

您是否在采样频率高于100MSPS 的情况下对 ADS5263进行过测量和评估?

除了功耗之外、您还看到是否有任何其他参数受到影响?

组件的寿命如何?

100MSPS 的定义是什么?

如果 FS 增加、则无法满足哪个参数?

此致、

Uros   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、  

    不、我们没有针对100MSPS 以上采样频率的测量数据、因为它是针对该规格设计的。

    此外、在生产时、它仅测试了高达100MSPS 的速率。 因此、TI 无法保证数据表中规定的性能高于100MSPS。

    由于设计的复杂性、我很难评论哪个参数会影响超过100MSPS。  

    谢谢、

    Karthik