This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:单端替代产品?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188863/ads131m02-single-ended-alternative

器件型号:ADS131M02

大家好、

我正在寻找  ADS131M02的纯单端替代产品:

  • 2通道(单端或差分输入)
  • 采样率、最小500SPS
  • 具有数据就绪输出的 SPI 接口
  • SPI 速度(大约2 - 10MHz)
  •  也可以是24位、20位
  • 内部或外部基准

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    当负输入引脚接地时、ADS131M02支持单端(SE)输入、双极 SE 或单极 SE。 该器件具有一个负电荷泵、允许输入信号低于接地1.3V、如下表所示。 您可以在输入仅为0V 至 VREF (1.2V 内部 VREF)的情况下运行该器件。 如果输入仅为正值、则只会得到 000000h 至7FFFFFh 的输出代码、 该代码相当于23位

    该 ADC 可满足您的所有要求。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔