This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:输入引脚对瞬态负电压的反应

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188822/adc128s102qml-sp-input-pins-reaction-for-a-transient-negative-voltage

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

您好!
我们将此 ADC 用于航天项目。 我们的辐射结果表明、我们可能在一个或多个输入引脚上有一组15µs μ A 的+- VCC 范围。 我们的 VA 为5伏。
我的问题是、当一个或多个输入引脚中存在15µs Ω 的-5V 电压时、该 IC 的行为是怎样的? 这是否会导致任何破坏性事件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、绝对最大额定值表中写入了任何输入引脚上的电压都不应小于-0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果 ADC128S102的引脚承受-5V 暴露电压、则可能会损坏器件。  您在数据表中发现的注意事项还应提及可能会发生永久性损坏。  您能否在输入端添加钳位二极管以避免低于接地电压超过300mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    感谢您的回复。 我想我可以添加一个二极管,我会将阳极放在 GND 上,并将阴极放在输入端子上,在选择二极管时,您是否有任何建议,我的选择标准应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    具有低泄漏电流的肖特基二极管将是一个不错的选择。  我们的高精度实验室系列中有一个 EOS 保护视频、您可能会发现该视频对本例很有用。  您可以在此处找到该视频:

    保护低压 ADC 免受高电压放大器的影响