This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:其他#39;交错友好型#39;ADC?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186801/ads5400-other-interleave-friendly-adcs

器件型号:ADS5400
主题中讨论的其他器件: ADS54J20

您好!

对于我的应用、我想交错四个~250 MSPS ADC 评估板以实现~1 GSPS。 ADC 的最小分辨率应为12位。

我注意到 ADS5400允许用户调节增益、相位和偏移、从而支持交错。  

您是否提供其他具有此功能或类似功能的较慢 ADC?  ADC 不一定必须为250MSPS。  

非常感谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们提供 ADS54J20、这是一款使用4个内部 ADC (交错)的12位1Gsps ADC。 此部件是否适用于您的应用?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。

    我的计划是使用单独较慢的 FPGA 来控制每个 ADC。 这是为了避免使用单个高速 ADC 和 FPGA (以及 FPGA 软件许可证)、从而降低成本。

    因此、我打算使用的 FPGA 不够快、无法达到1GSPS 的速度或 JESD204B。 因此、我希望在外部插入速度更慢(LVDS/Parallel CMOS)的 ADC 评估板。

    显然、对于大多数评估板、这将需要进行大量校准以降低与交错相关的噪声。 因此、如果 ADS5400的替代方案较慢、有助于交错、这将是一个极具吸引力的选择。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    查看这些部件是否适合您。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Low-speed-ADC_2700_s.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    让我们将其脱机。 我向您发送了一份 E2E 朋友申请、请向我提供一封好的联系电子邮件。  

    此致、Amy