This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:生命周期状态。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189431/ads5474-life-cycle-status

器件型号:ADS5474

大家好、

我们正在考虑将器件  ADS5474IPFP 包含在多个具有较长使用寿命的设计中。 该器件可满足我们的设计需求、并且基于以前的实验、我们对其性能感到舒适。  然而、我们对该器件的 LCC 感到关切。 根据我们的过时产品管理 ERP、情况并不令人担忧:

  • YTEOL 估计值:15 (附注:至少10-15年,通常延长)。
  • LCC:3、5

 请确认数据吗? 您是否会建议在新设计中考虑任何其他 CI?

 非常感谢您的宝贵帮助。

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、

    1。目前没有针对此器件计划 EOL。 此外,从制造流程来看,我们将来不会看到任何 EOL 风险。

    TI 没有其他我们可以提供的14位、400Msps 和 LVDS 输出器件。 如果您可以更改这些要求中的任何一个、我们就可以提供其他一些选项。

    此致、

    Jim