This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:使用外部 MCU 访问 ADS1293 ...

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188812/ads1293evm-access-ads1293-with-external-mcu

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

我已经详细介绍了我在该板上可以找到的所有主题、并看到许多相互冲突的答案...

我正在寻找使用外部 MCU 访问 ADS1293的侵入性最低的方法。

我已经看到了有关移除电阻器的答案。 这太具有侵入性了、就像我想使用连接的 MCU 一样、涉及到重新焊接。

我已经看到了有关将电池电源用于 JP1和跳线配置的答案。 如果可能、我仍然希望使用 USB 连接为 EVM 板供电。

我还看到了有关擦除已安装的 MCU 以便已安装的 MCU 不连接到 ADS1293 /不连接到 ADS1293的答案。

因此、底线是通过外部 MCU 和 J2连接器访问 ADS1293的最简单方法。 我非常希望不要进行任何焊接/脱焊来损坏电路板/使任何保修失效。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的内容和读数正确无误。 在不进行拆焊/焊接的情况下、无法通过外部 MCU 与 EVM 上的 ADS1293进行通信。

    考虑一下、如果不移除正确的电路路径(即移除电阻器以打开某些电路)、则会导致两个不同 MCU 和 ADS1293之间发生功耗和通信冲突。

    这通常是开发人员/设计人员在开发产品时要做的事情。

    您是否已经阅读过数据表并尝试过具有 GUI 和用户指南的 EVM 本身、以了解和熟悉该器件?

    如果尚未更改、强烈建议在更改任何内容之前执行此操作。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但 此处仍然没有明确的解决方案... 如果您参阅此帖子、用户 可以在无需去焊/焊接的情况下访问 ADS1293、那么此帖子是否正确?

    e2e.ti.com/.../ads1293emv-cc2540dk-spi-communication-disable-msp430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要绕过 EVM 板上的 MCU、则必须执行该操作  

    看一看并学习

    EVM 用户指南第2、10和12页、并在 MSP430和 ADS1293之间移除必要的电阻器和/或跳线以避免冲突。 然后切断 MSP430的电源。

    谢谢