This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:代码变化期间电流消耗的特性数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820, TIPD194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187788/dac8820-characterization-data-for-current-consumption-during-code-change

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件: TIPD194

[1]
我们是否有任何特征显示输出代码更改/更新期间的数字/基准电流消耗瞬态?

[2]
数据表中有图7。
 考虑到引脚上的瞬时输入电压与 VDD、此图似乎显示了每个数字引脚的输入电流(IDD)。
我是否理解正确?

[3]
如果我们没有[1]的数据、那么您可以使用[2]中的图形(图7)、假设它显示了每个数字引脚的输入电流、  
要根据状态变化的输入位数来计算总输入电流?

此外、该图是否可以通过两种方式工作?
也就是说、输入端从0V 到 Vdd 的上升沿显示了这条趋势线、但我们是否也在下降沿跟踪这条趋势线?

还是完全关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们没有瞬态数据。  由于基准输入阻抗是恒定的、因此基准输入上几乎不会出现瞬态电流。  应通过基准去耦/噪声滤波电容器消除任何轻微的电荷注入。  数字电源电流取决于数字输入的压摆率、但也应通过数字电源引脚上的去耦电容器完全移除。

    2.是的、如果您要从低电平信号缓慢转换到高电平信号、则可以将其视为数字输入引脚的"替代状态"电流。

    3、可以使用总峰值电流、但实际上、我认为这是一个充电问题、即在转换期间您需要提供多少电荷。  图7中的曲线需要根据数字输入的转换时间随时间的推移进行积分。  假设数字转换边缘速度相当快。  该电荷应由本地去耦电容器轻松提供。

    我假设您会在两个方向上看到类似的稳态电流。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们正在尝试决定在 I/V 配置中应使用 VDD 的旁路电容。
    我们在上面的讨论中提示了输入位状态变化时的瞬态电流以及对 VDD 旁路电容的要求。

    EVM (链路)在 DAC8820 VDD (5V)线路上显示了两个10uF 电容器(C11/C12)。
    连接器 J5看起来有一个10uF 电容器、但看起来也有一个10uF 电容器、用于在瞬态期间旁路/提供所需的电荷。
    这与 TIPD194参考设计(链接)不同、其中 VDD 电容器(C11/C12)仅为0.1uF/100pF。  

    10uF 是器件的转至旁路电容、还是 TIPD194的电容足够大?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    2 μ F×10µF 过大、但请记住、通常不是需要旁路电容的器件本身、而是 PCB 上电源的质量(噪声和瞬态)。  如果您具有 LDO 和直接 PCB 布线等低噪声电源、则可能只有~10nF 电容可以帮助应对一些电流瞬变。  如果您无法保证此电源、则建议使用一组电容器。  我通常在电源(~10µF)处寻找一个大电容、然后在 DAC 附近寻找一系列电容、以帮助处理不同的噪声频率。  100nF+1nF 或10nF 和0.1nF 等器件。

    谢谢、

    Paul