This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:nA 至 mA 电流感应

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189281/ddc232-na-to-ma-current-sensing

器件型号:DDC232

您好、德克萨斯州、

 

我正在处理一个具有32行和32列的大型存储器交叉开关阵列(32x32)。 我想使用您的 DDC 架构测量同步电流。

我需要感测电流范围:200nA 至5mA

您能否帮助您利用 IC 实现最佳效率?

 为了实现宽电流范围、我同样能够很好地将任何器件与 DDC 电路拓扑相连。

谢谢

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以问您是否碰巧拥有/使用评估套件/评估板(EVM)?

    此外、我们还需要额外的24小时才能返回给您。

    谢谢