This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:ADS1210P 或 ADS1210U 的可能位置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1211, PGA204, ADS1261, ADS124S08, ADS1259, ADS125H02, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189584/ads1210-possible-subsitute-for-ads1210p-or-ads1210u

器件型号:ADS1210

过去20年来、我们一直在系统中使用 ADS1210P。 去年、我们更改了电路板以使用 ADS1210U。 现在、来了解一下 ADS1210U 也已停产。 ADS1210U 是否有直接的子位置?

有人遇到同样的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    欢迎来到 E2E 论坛!  如果 IC 能够持续运行多年、那将会更好。  ADS1210已停产20多年、您似乎是该器件的早期采用者之一。  还有其他客户处于与您相同的情况。  该器件尚未过时、但目前已在最后一次购买中、器件仍可供购买、但在不久的将来将完全过时。  我建议您购买所需的器件数量、以便您重新设计系统。  我知道很痛苦。

    TI 面临的部分问题是、制造这些旧器件的设备供应商不再为这些旧晶圆制造系统生产制造组件。  实际上、我们面临着与您类似的问题、即无法再购买维护/维修项目。  在某些时候、TI 无法再可靠地制造这些器件。

    最接近的仍然有效的是 ADS1211、它是 ADS1210的多路复用输入版本。  但是、直到该器件也处于最后可购买状态的时间可能不长。  我建议查看一些较新的 ADC、看看您是否能找到适合您需求的 ADC。  如果您将您的特定要求发回、我可以建议一些备选方案。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的快速回复。 目前、我们使用 ADS1210作为数据采集模块的一部分、用于读取称重传感器、压力传感器和变形传感器等模拟传感器。 我们将 Max309、PGA204与 ADS1210结合使用。 我们的模块具有4个连接、因此我们可以一次读取4个传感器。

    我们对微控制器进行编程、以便与我们的软件配合使用。 由于该系统是由其他人设计的、他不再在公司工作、因此我需要深入研究一些更具体的要求。  

    我希望这足以提出一些建议。  

    再次感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    您可以看看 ADS124S08或 ADS1261。  这两种器件都具有内部多路复用器和高达128的增益、因此无需外部多路复用器和 PGA。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢你的答复。 因此、我们的要求之一是我们的模拟传感器需要10V 激励。 变形传感器的输出范围为0-10V、其他传感器的输出范围为0-100mV。  

    在 ADS124S08数据表中读取的值看起来最大励磁为5V。 我是否正确读取了数据表?

    Hardik M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    处理此类10V 输入的方法有几种。  如果传感器输出为低阻抗、则只需在 ADC 输入端使用分压器即可。  另一种选择是使用 INA/运算放大器对信号进行电平转换。  一个可使用的器件是 PGA280、此器件具有针对其它输入通道的输出与一个外部多路复用器组合。  PGA280通常与 ADS1259配对使用。 您也可以使用 ADS125H02等 ADC、该 ADC 接受更高的输入电压、但该器件仅具有2个差分输入、因此需要外部多路复用器来提供额外的输入。  因此、有许多可能的组合。

    如果您对当前的 PGA/Mux 解决方案感到满意、则可以考虑将 ADS1259用作 ADC。

    此致、

    Bob B