This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:需要紧急建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189373/tx7332evm-needs-urgent-suggestion

器件型号:TX7332EVM

您好、E2E 专家、

你好。

我使用的是 TX7332EVM 板。 在 B 模式下、我们将如何仅在一 个周期的1kHz 频率下生成脉冲信号。 在 GUI 中、可选择在 1MHz 下生成3个脉冲、在5MHz 下生成5个脉冲。 我想生成一个低频单脉冲信号、我想将一个触发信号用于其他外部器件以进行数据采集过程。 有许多选项可供选择、例如图形配置文件配置、延迟配置文件配置等、但我将为此设置什么参数、以便能够生成1微秒的单脉冲方波信号。 请分享您的宝贵建议。

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    感谢您的联系。

    您的查询已收到、我将其分配给该人员、以解决您的疑虑。

    您应该很快听到团队的反馈。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要生成单个周期、您需要保持 REPED_Count = 0。

    目前、该器件以200MHz 的 BF_CLK 频率运行。 可以通过写入 CLK_DIV = 5来降低频率。 这会将时钟降低至200/32 =  6.25MHz (160ns)。 可能的最大转换数为16、每个电平最多提供8个转换。 该周期最多可设置为30、每周期提供32个时钟。 在这种情况下,我们可以得到32*8*160ns =  40960ns 的最长水平持续时间。 这将大约为12kHz。 如果您希望将频率降低到更低的数字、则必须为器件提供外部时钟。 这需要修改电路板。  

    -移除 R19和 R20电阻器。

    -连接 R17和 R23电阻器。

    -在   J3处馈送时钟

    使用上述方法、您应该能够获得低频输出。如果您馈入10MHz 的时钟并使用最大 CLK_DIV 因子5。

    此致

    Savyan