This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:应用帮助

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188054/tx7332evm-application-help

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332

大家好、团队、

代表客户发布:

我使用的是 TX7332电路板、但出现了一些问题、请在 ff 查询时提供帮助:

(1)如何在 tx7332电路板外部触发数据采集过程、tx7332脉冲发生器电路板中是否有任何用于外部触发的引脚?tx7332的哪个引脚必须发送触发脉冲、进而使 TX-Rx 开关产生脉动以接收信号?

(2)在硬件设置期间、默认情况下、它在 tx7332evm 的 TX 引脚上生成一个双周期脉冲信号。 如何生成单个脉冲而不是两个脉冲?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)要从外部馈送触发脉冲发生器、您可以进行以下修改。

    • 电路板发生变化、以在外部生成相同的信号

    –移除电阻器 R137和 R140

    –在 R142的占位符处连接一个0欧姆电阻器

    • 这将在 CMOS 模式下配置器件同步

    –直接在连接到器件的电阻器 R137的焊盘上馈送输入 CMOS 信号

    –在此配置中,我们无法以所需的方式动态生成 TR_EN 信号。 因此、我们必须使器件 LDO 和时钟缓冲器保持常开状态。 这将导致器件中的功率耗散更高。

    2) 2)打开 GUI 并转至图形配置 TAP。 通过更改该页面上的设置、您可以更新图形。 有关如何更改图形的用户指南也提供了详细信息。

    此致、

    Shabbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabbir、

    你好。 请参阅以下我的客户的回复:

    在使用 tx7332EVM GUI 时、我尝试在 B 模式下以1kHz 或低于1ms 重复率或微秒的频率生成单个脉冲。 但我失败了。 因为它在1MHz (3个脉冲)和5MHz (5个脉冲)下是固定的。 根据您的建议、您已告知更改模式配置 TAP 中的设置、但我需要更改哪个参数以及更改多少。 请您对此进行清楚说明。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其分配给我的同事、他将在明天回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否正确回答了这个问题。 是否要在输出端生成1kHz 脉冲或在输出端生成1MHz 脉冲?  

    要在输出端生成1MHz 单周期信号、必须在第一页中选择1MHz、3个脉冲情况后、在 Profile Configuration 下的 Pattern Profile 选项卡中保持 Repee_Count = 0。  

    生成1kHz 有点棘手。 目前、该器件以200MHz 的 BF_CLK 频率运行。 可以通过写入 CLK_DIV = 5来降低频率。 这会将时钟降低至200/32 = 6.25MHz (160ns)。 可能的最大转换数为16、每个电平最多提供8个转换。 该周期最多可设置为30、每周期提供32个时钟。 在这种情况下,我们可以得到32*8*160ns = 40960ns 的最长水平持续时间。 这将大约为12kHz。 如果您希望将频率降低到更低的数字、则必须为器件提供外部时钟。 这需要修改电路板。  

    -移除 R19和 R20电阻器。

    -连接 R17和 R23电阻器。

    -在 J3处馈送时钟

    使用上述方法、您应该能够获得低频输出。如果您馈入10MHz 的时钟并使用最大 CLK_DIV 因子5。

    此致

    Savyan