This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:反向通道发生错误5000不起作用、因为对于以下板名称和固件名称、找不到固件文件格式

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32EVM, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188588/tsw1400evm-error-5000-occurred-at-back-channel-wont-work-as-for-the-below-board-name-and-firmware-name-the-firmware-file-format-is-not-found

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD32EVMAFE58JD32

尝试与 AFE58JD32EVM 一起运行高速数据转换器软件 v4.7。 当系统提示更新固件时、GUI 显示正在下载固件、打开 AFE58JD32_EVM GUI、但随后显示如下所示的错误。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    感谢您的参与。

    通常、这种反向通道误差是由于您使用的电源的电流限制所致。 加载固件时、EVM 和 TSW 采集卡需要更大的电流。

    您能否尝试使用两个独立的5V 电源为 EVM 和 TSW 卡上电、将两者的电流限制设置为至少2A、并告知我这是否正常工作。

    如果没有、我建议您多做几件事。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    不过,谢谢你的答复,这并没有解决这个问题。 我尝试将两个不同的电源设置为5V 和2.5A、但我没有看到任何电流消耗问题的迹象。 测量的所有电压都很好。 此安装程序以前正常工作,此后没有使用相同的工作站和软件进行任何修改。 在另一台计算机上也尝试过、但遇到相同的错误。  

    还有其他事情要尝试吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    感谢您检查电源。 在大多数情况下、电源的电流限制通常是原因、但在您的情况下、它看起来不是原因。

    对于以下实验、请确保电源中的高电流限制设置。

    以下是一些建议:

    1.电路板的配接已经不好,因此无法通信。 请确保两个板之间牢固地匹配。

    2、电路板上的 FTDI 不能识别电路板:您可以通过下载 FT_Prog 软件、将电路板连接到电源和 USB、打开 FT_Prog 并搜索连接的器件来验证相同:它应该显示 TSW1400和 AFE58JD32。 请分享其显示的名称的屏幕截图。

    3.没有管理员权限,当 HSDC pro (在没有管理员权限的情况下启动)调用需要管理员权限的设备 GUI 时,也可能会出现此 LabVIEW 错误

    固件可能已损坏:请尝试重新安装软件:首先是 HSDC Pro、然后是 AFE58JD32 GUI、然后再次检查。

    我希望,由于上述原因之一,你正面临这一问题。

    请告诉我它是否起作用。  

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    我正在经历不同的步骤、我认为我的电源设置不够高、我将其更改为高于3A、误差消失了。  

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    很高兴您的问题得到解决。

    感谢您与 TI 联系。  

    谢谢、此致、

    Abhishek