This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RF SERDES 速率与 JESD204C 线路速率

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189580/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rf-serdes-rate-vs-jesd204c-line-rate

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

我 的 ADC12DJ5200RFEVM GUI 设置包括:

1) JMODE31

2)外部 Fs = 2500MHz

3) 3) FPGA 参考时钟= 125MHz

4) 4)采样频率= 2500MHz

5) 5) SERDES 速率= 8250MHz

JESD204C 配置:

-64b/66b

-参考时钟= 125MHz (LMK04828 CLKout12 GBTCLK0)

-线路速率= 8.25Gbps  

我的问题是 SERDES 速率(8250 MHz)和 JESD204C 线路速率(8.25 Gbps)是否相同?

谢谢、

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    是的、GUI 上的单位应为8250Mbps、这应该与8.25Gbps 相同。 它们是相同的数字。  

    此致、
    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    另一个问题:

    Xilinx IBERT Versal Gty 显示:

    Gty 线速率为7.992 ~ 7.997Gbps。

    您是否认为该线速对于读取 ADC 数据是可以接受的?

    我尝试调节 J17 REF_CLK 125~130 MHz、Gty 线速率增加 到8.25Gbps。

    但 GUI 设计频率为125MHz。

    用于 REF_CLK 的 SMB100B 射频信号发生器。

    谢谢、

    Kiman