This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:PDN/SYNC 用法

Guru**** 2679205 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189434/adc3664-pdn-sync-usage

器件型号:ADC3664

您好!  

在我的项目中、我使用了3个 ADC3664。 我对 PDN/SYNC 引脚的用法有疑问。  
在这里、我将根据数据表中的数据实施设计。 您能否查看它以了解所有3个 ADC 的同步情况。  
 
谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVJS:

    您是否计划使用 NCO/抽取模块? 如果您在旁路模式下运行、则不需要 SYNC 信号。 同步信号需要跨器件和抽取滤波器的内部时钟分频器同步 NCO 相位。 您是否对实施有其他顾虑?

    此致、Amy