This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:DECap 引脚规格

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188255/ads7038-q1-decap-pin-specification

器件型号:ADS7038-Q1

您好!

我知道十进位引脚电压为1.76V (内部稳压器)。

我知道芯片内部使用的是 SMPS 还是 LDO 吗? 如果是 SMPS、开关频率是多少? (我知道它由 AVDD 电压供电吗?)

这个问题的原因是、如果内部稳压器在芯片内部产生高频噪声、并且 AVDD 引脚引入噪声、那么需要在 AVDD 引脚上设计一些滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwas、

    这是一个内部 LDO。  因此、无需担心开关模式电源噪声。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Decap 引脚上的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwas、

    LDO 包含电流限制。  这是放大器、基准和 LDO 的常见功能。  当器件加电时、LDO 将向电容器输出恒定电流、直到电压达到最大电压(大约1.76V)。  您可以根据此斜坡计算输出电流。  对于该器件、电流大约为12mA。  此测量是在安装了标准1uF 电容器的 EVM 上完成的。  希望这些信息对您有所帮助。

    此致 、Art