请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038-Q1 您好!
我知道十进位引脚电压为1.76V (内部稳压器)。
我知道芯片内部使用的是 SMPS 还是 LDO 吗? 如果是 SMPS、开关频率是多少? (我知道它由 AVDD 电压供电吗?)
这个问题的原因是、如果内部稳压器在芯片内部产生高频噪声、并且 AVDD 引脚引入噪声、那么需要在 AVDD 引脚上设计一些滤波器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道十进位引脚电压为1.76V (内部稳压器)。
我知道芯片内部使用的是 SMPS 还是 LDO 吗? 如果是 SMPS、开关频率是多少? (我知道它由 AVDD 电压供电吗?)
这个问题的原因是、如果内部稳压器在芯片内部产生高频噪声、并且 AVDD 引脚引入噪声、那么需要在 AVDD 引脚上设计一些滤波器。