This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:在同一条并行总线上连接多个 ADS8598

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188476/ads8598h-connecting-several-ads8598-on-same-parallel-bus

器件型号:ADS8598H

您好!

我想在同一条并行总线上连接2个 ADC。 在数据表中、有一句话对我们来说并不清楚/奇怪:

"7.4.2.3.1并行数据读取

对于在系统中使用多个器件的应用、必须单独驱动 CS 和 RD 输入信号。"

这意味着我们需要2条 CS 线路和2条 RD 线路?

因此,如果 RD 线路变为低电平,即使 CS 为高电平,ADC 也处于活动状态。

在阅读这句话之前、我想将所有输入连接在一起、期望 CSS。

您是否有多个器件的参考原理图?

感谢您的帮助、

Cyril Rupf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    很抱歉耽误你的时间!  我们将检查是否需要分离 RD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    我已经问过几次这个问题、我同意这是令人困惑的。 对于多个器件、我将具有单独的 CS 线路并将 RD/SCLK 线路连接在一起。 因此、3个器件将是3条 CS 线路和1条 RD 线路。 它们只需要对每个单独的器件进行单独的控制、但 CS 和 RD 都需要激活才能使 ADC 数据总线生效。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    作为一个小型的跟进、对于您的应用来说并不重要、有一些地址解码器 IC (这种行为类似于多路复用器)允许2或3个 CS 线路分成4条或更多可控制线路。 因此、如果我们有3个以上的器 件、我们可以将这3个器件分成8条不同的 CS 线路、这意味着我们可以为8个器件配备1条 RD 线路和3条 CS 线路。

    最棒的

    Cole