This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:使用 AMC3336进行直流链路测量。 如何获得10%...90%直流电压的满量程?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336-Q1, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189462/amc3336-using-amc3336-for-dc-link-measurement-how-to-get-full-scale-for-dc-voltage-10-90

器件型号:AMC3336
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好!  

我想测量直流电压并按照数据表 AMC3336-Q1第26页的原理图进行连接(典型应用)。

HGND 位于电阻分压器的中间、INP/INN 输入连接在分流电阻器的上方和下方。 但 DOUT 在0V 时显示占空比为50%、在1V 时显示占空比为90%、在-1V 输入电压下显示占空比为10%(例如、低于=> HGND 的交流测量连接连接连接到 INN)。  

n´t、如果我将与 HGND 的连接从 INN 更改为电阻分压器的中间、我不会注意到任何变化。

获得更高精度和线性度的唯一变化是否不变? 我想我可以从+1V INP 测量到-1V INN、这意味着2VDC 而不是1VAC (峰值)、但我认为我错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果我遵循正确的原理图、您的原理图与本指导手册电路中所示的配置类似、使用分抽头 HGND 连接?: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    您是否连接到中心点并在-DC 到+DC 或0V 到+DC 之间进行测量? 附加原理图会有所帮助。  

    如果仅测量0V 到+DC、则输入信号只会从0V 摆动到+1V、这会导致分辨率降低、但它很可能仍然满足您的精度要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    该原理图类似于使用抽头 HGND 连接的链路。

    我在+DC 至-DC = 1V (+DC 至 HGND = 500mV;HGND 至-DC =-500mV)范围内进行测量。 结果得到的占空比为90%。 我想我可以使用此配置获得2V 的绝对输入电压(放大器 INP 至 INN 的输入电压)。 但是、当1V 时占空比为90%时、无法将输入电压增加到2V。 在这种情况下、我只能使用50%至90%占空比的一半分辨率。

    原理图。 如您所见、我已使用抽头 HGND 连接(红色板)更改了原理图。 这是第一个原型、我注意到我还需要一些用于 CLKIN 和 DOUT 的小型 RC 滤波器。 我建议在10MHz CLK 下使用47 Ω 和33pF (FG = 102.6MHz)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    当 HGND = VINN 时、VINP 可以相对于 HGND = VINN 摆动+/-1V。  

    因此、该器  件不仅能够测量+DC 到-DC = 1V (+DC 到 HGND = 500mV;HGND 到-DC =-500mV)、还能够测量+DC 到-DC =-1V (+DC 到 HGND =-500mV;HGND 到-DC =+500mV)。 您在原始帖子中写下的"1AC PEAK (1AC 峰值)"是正确的。  

    分抽头连接有助于提高测量的线性度、并且根据您的精度要求、可能非常能够满足您的需求。 将精度与 AMC3330 (具有相似+/-1V 输入结构的放大器)进行比较时、仅使用一半的范围会使输出参考精度下降得非常小。  https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    CLK 和数据上的 RC 滤波器应该有助于清除一个位的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的支持。  我的问题/问题已得到解决。

    玩得开心=)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    很高兴能提供帮助! 如果您有其他问题、请告诉我。 度过美好的一周!