Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1, ADS131B04-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ADS131B04-Q1
大家好、
目前、在我们的产品中、对于传感应用、我们使用的是 ADS1120-Q1 16位 ADC 转换器、它工作正常、我们也能够获取数据、但传感数据约为3%。 但根据我们的要求、精度应小于1%。
因此、为了在3%到1%之间获得更好的精度、 是否可以使用现有芯片获得更好的精度、或者是否需要进行任何更改。 帮助或建议我们可以用于应用的新 ADC 芯片?
ADS1120-Q1是内部2.048V 基准电压、正弦电压具有外部基准引脚通过将基准电压降低至1.25V、精度有何提高?
我们正在讨论将数据速率从16位提高到24位、因此如果我们提高数据速率、我们就能够实现我们所期望的目标?
感应详细信息:
ADS1120-Q1---- 16位 ADC 芯片
电流感应--- 基于0-300A 分流电阻器的方法。
结果精度为-3%。
为了获得更好的精度,我们选择了24位芯片 ADS131B04-Q1,如果没有,这能帮助我们获得低于1%的数据精度,请建议使用新的。