This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:我们如何在不使用变压器/放大器的单端模式下使用它

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189646/ads5295-how-can-we-use-it-in-single-ended-mode-without-a-transformer-amplifier

器件型号:ADS5295

您好!

我们的输入信号带宽低于10MHz。 但我们需要高采样频率(高达100MHz)。 如果我们将其中一个差分输入用作单端输入、并将另一个差分输入连接到 Vcom、我们会丢失什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    感谢您的联系。

    您将主要失去输入端的差动摆幅。 您将只能在输入端实现1Vpp、而不是2Vpp 摆幅。

    因此、您将失去 SNR 性能、直接出现6dB 的命中。

    此外、您可能会失去信号的共模噪声抑制功能。 二阶或甚至阶谐波消除也会受到影响。

    谢谢、此致、

    Abhishek