This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:将 ADS1278SHFQ 用于 EM 板、将 ADS1278MFQ-MLS 用于飞行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278-HT, ADS1278-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189886/ads1278-sp-using-ads1278shfq-for-the-em-board-with-ads1278mhfq-mls-for-flight

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278-HTADS1278-EP

我正在为飞行设计一个耐辐射板、该板将使用 ADS1278MHFQ-MLS。 但是、由于 ADS1278MFQ-MLS 非常昂贵、我购买了 ADS1278SHFQ 用于工程模型电路板的测试。  但是、我刚刚意识 到 ADS1278SHFQ 具有 ADS1278-HT 的通用器件型号、 而 ADS1278MFQ-MLS 的通用器件型号为 ADS1278-SP。 那么、我想知道 ADS1278-HT 和 ADS1278-SP 之间有何区别、我是否可以将 ADS1278SHFQ 用于将使用 ADS1278MFQ-MLS 进行飞行的电路板工程模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    ADS1278HFQ/EM (ADS1278-SP)和 ADS1278SHFQ (ADS1278-HT)在25°C 时具有相同的规格、并且二者具有相同的封装和引脚排列。  两个器件的内部结构可能存在差异、但在功能上、在室温下、它们的行为相同。   

    使用 ADS1278-SP 器件工程版本的优势在于、该器件与飞行版本具有相同的裸片和封装;但它不会经历相同的工艺流程、仅在25°C 下进行测试。  下面的应用手册提供了一些有关差异的更多详细信息。

    TI 工程评估单元与 MIL-PRF-38535 QML V 类处理

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 但两个芯片的采样率不同、对吧? 我认为对于 ADS1278HFQ/EM (ADS1278-SP)、采样率最大为128kSPS、而 对于 ADS1278SHFQ (ADS1278-HT)、采样率最大为144kSPS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N.S.、

    只有商业级版本的器件支持144ksps。  所有高可靠性版本(ADS1278-HT、ADS1278-EP、ADS1278-SP)均限制为128ksps。   

    请注意、如果使用 SPI 模式进行通信、则由于最大时钟频率限制为27MHz、任何器件版本的最大数据速率都限制为105ksps。  为了将速度提高到105ksps 以上、必须使用帧同步通信模式。

    此致、
    Keith