This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:ADS4122 LVDS 时钟驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190350/ads4122-ads4122-lvds-clock-drive

器件型号:ADS4122

您好!

我将使用 LVDS 时钟驱动器来驱动 ADS4122的时钟输入。

我是否需要100个端接?

在4122人的 DS 中、我发现以下内容:

请 建议

Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    对于 LVDS 时钟输入、是的、这些交流耦合电容器的 ADC 侧需要一个100 Ω 终端。 请参阅数据表第9.2节"典型应用"(第72页)中的以下内容:

    此致、Chase