This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:查找功能类似但具有 MIPI 输出的芯片

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620, LM98519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185636/lm98620-finding-a-chip-having-similar-function-but-with-mipi-output

器件型号:LM98620
主题中讨论的其他器件: LM98519

您好!

我们的项目目前正在与芯片 LM98620配合使用、通过 LVDS 连接到 FPGA、从而桥接 CCD 图像传感器。 由于产品迭代、我们现在考虑使用另一个处理器来替代 FPGA。 但遗憾的是、新处理器只有 MIPI 输入、因此我将找到另一个具有与 LM98620类似功能但具有 MIPI CSI-2输出的芯片。

如果你能给我建议我可以使用哪种芯片来解决我们的情况、或者我们的问题有其他解决方案、那就很好了。

非常感谢、期待您的帮助。

 此致

宇嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有具有 MIPI 接口的产品。  LM98519是一款具有不同接口但不具有 MIPI 的类似器件。

    此致、

    Norikazu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Norikazu  

    非常感谢您的回复。 这意味着我们不可能找到一个 TI 芯片、该芯片可以将 CCD 图像传感器输出直接传输到 MIPI 接口。 但是、您是否还有其他可以将 LVDS 转换为 MIPI CSI-2的芯片?

    此致

    宇嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅、

    (+)将 LVDS 信号转换为 CSI-2 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    Norikazu