This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:寄存器编程序列

Guru**** 2526780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189545/adc32rf55-register-programming-sequence

器件型号:ADC32RF55

您好!

对于给定的配置、是否有方法从评估板软件执行完整的寄存器转储。  这将通过数据表中的10个步骤进行编程?  与 TICS Pro 软件中的"导出寄存器映射"类似?   

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我正在检查这个问题、很快就会与您联系。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    与最终器件相比、由于器件开发过程中的修整和校准寄存器发生变化、您使用评估的软件具有不同的寄存器编程。 我们正在发布更新的 GUI、该 GUI 具有符合数据表的最终寄存器序列。 数据表中的寄存器和序列对于您可能使用或不使用的最终器件是正确的。 为了确定器件是否为非最终/评估器件、封装上的标记将在"ADC"之前显示一个 P、X 或 Z 前缀。  请期待在接下来的几天内听到 Fadi 的这一消息。 同时、请使用此处更新了修整寄存器序列的软件。  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/lRPtm62T7a2HE-2c/5d32b106-43c9-4efe-b5e5-e60c9e4500ad?l 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。