This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:常见器件故障

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189955/amc1304l05-frequent-device-failures

器件型号:AMC1304L05

我们正在研发并网逆变器、并使用 AMC1304L05进行电网电压和电流测量。 我们看到电网电压侧器件经常出现故障。 在 AinP 和 AinN 输入@ 300VAC 时、我们保持小于50mV 的电压。 图1. 显示 了电压测量原理图。 图2. 显示了我们是如何点击交流输入的、也使用了使用 MAX5070的交流侧偏置电源。

图1. 电网电压测量

图2. 电网输入

 

我们面临以下问题:

1、即使 电网输入稳定(例如、电网电压尖峰达到280V 并稳定至230V)、有时测量的电网电压也会出现尖峰。

2.器件 AMC1304随机出现故障。

需要帮助解决问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您也可以共享电源原理图吗?  

    您能描述一下 AMC1304以何种方式发生故障吗? 是否有任何引脚明显损坏? 如果是、是哪一个?  

    查看您的原理图、正输入和器件接地之间的电感量(L3和 L4)很可能存在问题。 该电感可能会导致输入电压相对于器件接地的超前/滞后尖峰。 这可能是由继电器 ADJ66012在电路中输入和输出而引起的、因为最有可能产生浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    以下是辅助 PSU 原理图:

    未发现物理损坏、查询时设备无法响应。 读取垃圾值而不是已知值。

    在发生故障之前、正确读取该值。 此外、未安装电感器 L3和 L4、也未安装继电器。

    我们只需在组装这些组件并开始进行并进行并网连接之前验证 Vac 和 IAC 读数。

    谢谢、此致

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我在此 PSU 原理图中看不到+5V1或 IP- Net。  

    如图54所示。 应在负输入和接地连接在一起的感应电阻器上测量输入电压、以确保不违反共模输入电压规格。  

    这不是您的原理图的绘制方式、我看不到正输入电压(Line_P)是如何以负输入电压或接地(IP-)为基准的。 这很可能会导致共模输入电压违例。 如果您可以接触高压探头、则可以通过测量正负输入引脚相对于高侧接地的电压来进行验证。