This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:内部时钟精度与温度曲线间的关系

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190524/ads1294r-internal-clock-accuracy-vs-temeprature-curve

器件型号:ADS1294R

您好!  

我们将 ADS1294R 用于低功耗可穿戴设备、我们打算使用内部时钟、因为它可以节省功耗、 但数据表指出、在0-70C 温度范围内的误差高达2%、我们想知道在5至45 C 范围内的误差是多少、因此曲线(精度与温度间的关系)将帮助我们更好地了解这种误差。

我找到了 MSP430的类似曲线(见下文)、但我们需要 ADS1294R 的此类信息、有人能帮我们处理此类信息吗?

此致、
桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还看到 贵公司在这些主题中发布了类似的帖子-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178043/ads1294r-ads1294r

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186361/ads1294r-ads1294r

    在内部讨论后、我们可以披露以下信息:

    内部时钟振荡器在室温下进行了修整、最大值通过基准测量进行表征保证。 数据表中的规格将保证此性能。

    客户可以 使用 EVM 将内部时钟信号路由出去、并使用频率计数器进行评估。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    是的、我们的工程师有兴趣了解这一点、以便我们可以实施需要更正的内容。

    即使我们在工作台上使用 EVM 进行测试、我们也只会测量该特定 IC 的特性、但我们无法自信地说、我们将来在生产中使用的批次也是如此。

     我们感兴趣的主要温度范围是高达50C、如果在70C 下为2%、那么50C 下的精度是1%、这样我们就可以校正1% 、而不是2%、这需要我们付出更多的努力。

    您能为我们提供高达50C 的内部时钟精度值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    感谢您提供详细信息和说明。

    我已经提供了我可以提供的所有信息并允许披露。

    很抱歉。