This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:未生成正确的输出电压

Guru**** 2688295 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187946/dac9881-not-generating-the-correct-output-voltage

器件型号:DAC9881

您好!

我使用 DAC9881生成0V-10V 直流信号。

您可以找到我的原理图。

当向 器件发送0x0570A 并激活 LDAC (长度为10us 的负脉冲)时、输出从0V 变为大约150mV。 (应为0.5V?)。

如果我向器件发送0x03f0a3、输出电压不会改变。 如果我发送0x00000、输出会改回初始值(大约0V)。

另外还随附示波器的两个屏幕截图、用于两个代码!= 0。

您是否在我的原理图中发现任何可以解释此行为的问题?

此致、

莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我看不到任何明显的东西。  您能否确认 VREFHF 引脚测量5V 电压? 您能否确认所有电源均为正确的电压? 您能否反复浏览一些主要进位代码并查看电压响应中是否存在模式? E.G.:

    0x00010

    0x00020

    0x00040

    0x00080

    0x00100

    等等...

    0x20000?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复!

    我三次检查了所有电源电压、至少在相应的电容器上、因为引脚相当小。 所有这些都是正确的。 此外、REFH-S 处于正确的电压(约为5.02V)。

    该图显示了代码和相应的电压。

    除了电压阶跃、我实际上看不到模式。

    此外、电压相当稳定。 (在0.1mV 范围内)

    我是否遗漏了明显的东西?

    根据我的配置、我尝试读出寄存器中的最后一个代码、它始终与我发送的代码相同。

    谢谢、

    莫里茨

    编辑1:

    这是电路板上的封装尺寸:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确保 RST、LDAC 和 PWDN 引脚处于预期电压? 我看到您将 MCU 连接到 SDO 引脚。  您能否读回寄存器以查看您是否成功读回了电压?

    一个常见的问题是 SDO 和 SDI 线路反向。  请注意、当我们的 DAC 文档将引脚命名为 SDO 或 SDI 时、我们指的是串行数据输入和串行数据输出(有时也指从数据输入/输出)。  确保您已将 SDI 连接到 MOSI 或 SIMO、并将 SDO 连接到 MISO 或 SOMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDO1线路参考 MCU 的 MOSI 引脚(PI-Pico 板)并连接到 DAC 的 SDI 引脚、SDI1线路连接到 MISO、因此应该正确。

    我已尝试读回发送到 DAC 的最后一个代码、它是正确的。 (我为此使用了示波器)。

    RST 为3.3V。

    LDAC 为3.3V、PWDN 为 GND (已确认并直接连接到 GND)

    示波器屏幕截图首先发送0x03039 (只是随机代码)、然后发送0以在下一个时钟周期中读回它。

    对我来说、代码看起来不错、只是读回时的电压电平有点低(1.5V)。

    我还测量了 LDAC 脉冲宽度、它为21.2us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是在一个电路板上吗? 您是否尝试过第二块电路板? 可能会损坏什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    与此同时、我检查了电路板上的第二个 DAC、它工作正常。 我吃了炸,所以我没有检查它。。。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    莫里茨