大家好、
快速问题。 我将在菊花链模式下使用 ADS1299-6以及3个器件。 我正在寻找一个参考电压、到目前为止、我已经将负输入保持悬空、但是有人指出、数据表中说(在第6页的底部、项目符号2)我应该连接到 AVDD。 我不太明白为什么、我的 SRB1会像应用手册所建议的那样进行有线连接、所以我想要求澄清!
![]()
我把它们保持在浮动状态
提前感谢大家!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您碰巧拥有/使用 EVM 吗? 您是否曾尝试使用 EVM 来测试和查看是否使用参考电极在参考电压设置中测量/收集 EEG 信号?
------------------------------------------------------
这实际上取决于客户的产品设计和应用、并由客户根据实验、测试、数据收集和分析做出决策。
----------------------------------------------------------------------
对于第6页 的注释/注释"(2)将未使用的模拟输入直接连接到 AVDD。"、 如果用户根本不使用此类通道、即不使用反相和同相输入端子、则会出现这种情况。
换言之、如果通道的反相或同相输入端子用于获取信号、则无需将该通道的未使用引脚连接到 AVDD。 它将成为用户根据应用程序、测试、数据收集和分析来决定如何处理正在使用的通道的未使用引脚。
谢谢