This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:对于参考电压、我需要连接负输入还是只接地?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190443/ads1299-6-for-a-referential-montage-do-i-need-to-connect-the-negative-inputs-or-can-i-just-ground-them

器件型号:ADS1299-6

大家好、  

快速问题。 我将在菊花链模式下使用 ADS1299-6以及3个器件。 我正在寻找一个参考电压、到目前为止、我已经将负输入保持悬空、但是有人指出、数据表中说(在第6页的底部、项目符号2)我应该连接到 AVDD。 我不太明白为什么、我的 SRB1会像应用手册所建议的那样进行有线连接、所以我想要求澄清!  

 我把它们保持在浮动状态

提前感谢大家!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您碰巧拥有/使用 EVM 吗?  您是否曾尝试使用 EVM 来测试和查看是否使用参考电极在参考电压设置中测量/收集 EEG 信号?  

    ------------------------------------------------------

    这实际上取决于客户的产品设计和应用、并由客户根据实验、测试、数据收集和分析做出决策。

    ----------------------------------------------------------------------

    对于第6页 的注释/注释"(2)将未使用的模拟输入直接连接到 AVDD。"、  如果用户根本不使用此类通道、即不使用反相和同相输入端子、则会出现这种情况。

    换言之、如果通道的反相或同相输入端子用于获取信号、则无需将该通道的未使用引脚连接到 AVDD。 它将成为用户根据应用程序、测试、数据收集和分析来决定如何处理正在使用的通道的未使用引脚。

    谢谢