This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS 的 FFT 噪声图

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190237/ads1298r-fft-noise-plot-for-ads

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他部件:ADS127L01ADS1298

Brian Lizon:

我想重现 2020年发布的 Bryan Lizon 报告《精密 ADC 噪声分析基础》中所示的 FFT 图示例。 图9. 具有4kHz、–0.5dBFS 输入 信号的 ADS127L01 FFT 示例

我使用函数发生器(Fluke 制作的 prosim 8)向 AFE (24位 ADS1298R)注入1mV 幅度正弦波@ 10Hz。  数据以2kSPS 的速率从 FPGA 收集、 我使用 MATLAB 将 csv 文件转换为 FFT 以获取噪声图。  遗憾的是、噪声平坦区的范围为-3dB。  

 我开始怀疑我的 FFT 或数据收集。  我希望得到您的帮助、以找出我在数据采集过程中所犯的错误。   

不胜感激  

1) 1)与我分享一个具有 FFT 后处理功能的原始数据收集示例(例如 csv 文件)、以便我 能够以 dB 与频率为单位了解您的噪声图、从而了解您如何处理数据。  

2) 2)我已将数据收集和 FFT 封装在一个通道中、以便您可以查看我如何处理数据、希望您可以了解我在后数据处理中犯错的原因或方式。  

谢谢

Jason 978-773-0936e2e.ti.com/.../TI_5F00_jan25.pptxe2e.ti.com/.../sine10Hz_5F00_1mV_5F00_jan23_2D00_RawEcg2k.xlsxe2e.ti.com/.../TI_5F00_noise_5F00_brian.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 ADS127L01以及您在精密 ADC 部门参考的文档。

    您可能需要打开另一个票证并将票证分配给   或 DDC -> PADC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千安:  

    我对  ADS127L01不感兴趣。  我想找到一种验证 FFT 工具的方法。  您是否愿意与我分享 ADS1298的 csv 文件(2000 SPS)、注入的信号可能是频率高达100 Hz 的正弦波。   如果您共享您的 FFT 结果、以便我可以将我的 FFT 模型作为比较/验证进行验证、那将会很好。

    感谢您的考虑。  

    封闭是一个以2000SPS 速率从 FPGA 数据收集中生成的文件。  我在10Hz 频率下向 ADS1298R 注入1mV 正弦波。  我的 FFT 图看起来与数据表不同、我怀疑我的 FFT 不正确。  感谢您的支持。  

    e2e.ti.com/.../sine10Hz_5F00_1mV_5F00_jan23_2D00_RawEcg2k.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千安:

    谢谢、我将在电子邮件中与您分享我的 FFT 图、 希望 我们今天能够弄清这种异常情况

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一封电子邮件;我们可以继续。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chien、由于我们没有从 Jaime 获得电话授权、我们是否可以继续通过电子邮件对话来解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们使用电子邮件进行讨论。

    谢谢