This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:这是几个应变仪桥的10 Sa/s 理想选择吗? 是否有更好的选择?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1261, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187316/ads1278-is-this-a-good-choice-for-10-sa-s-from-several-strain-gauge-bridges-is-there-a-better-choice

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS124S08

您好!

我向客户支持提交了以下信息,他们要求我将其发布在这里,并将此案例编号返回给他们...

德州仪器(TI)通过客户支持中心创建了一个事例编号,原因是您提交了支持请求,或者我们需要您提供信息。
案例号为 CS1509005。 以下是与此案例相关的详细信息:

我在系统中的其他位置使用1278。 在这里、我以10KSA/s 的速度运行它、因此对于 fclk 和 SCLK 为5.12MHz。 我要向系统添加更多测量值、这些是慢速10 Sa/s 电桥(差分)测量值。 我喜欢1278的分辨率和滤波。 我假设我要在低速下运行、那么 fclk 5120 Hz。 这可以吗? 是否有类似但更合适的器件? 我认为 SPI SCLK 来源于 fclk、因此最大值为5120?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    ADS1278适用于宽带宽、数据速率更高的应用。  它可以在较低的数据速率下使用、但受100kHz 的最小 f-CLK 频率的限制。  这将最小数据速率限制为39sps;f-CLK=100kHz、低速模式、CLKDIV=1。

    如果您不需要对10sps 电桥测量进行同步采样、那么我建议查看多路复用 ADC、例如 ADS124S08或 ADS1261。  ADS124S08可支持多达6个差分输入、ADS1261可支持多达5个差分输入。  这两 个 ADC 都包含内部 PGA、基准和时钟、可减少所需的外部组件数量。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、

    标记