This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:使用 USB 读取 TLA2024

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, TLA2024EVM-PDK, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190702/tla2024-read-tla2024-with-usb

器件型号:TLA2024
Thread 中讨论的其他器件: 、ADS1115

各位专家:

我们的客户想问 、是否可以使用  您的 Web 软件通过 www.adafruit.com/.../4471等 I2C 转 USB 适配器与 TLA2024进行通信以进行调试、或者它仅支持您的 EVB?

问题是如何不使用 EVB、而仍然使用基于 Web 的软件来读取 IC。

我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    TLA2024EVM-PDK 使用 USB 接口进行通信、但该协议使用 CDC (虚拟 COM 端口)、这不是直接 I2C 接口。  I2C 通信从 MSP432E 到 TLA2024、然后使用 CDC 将数据重新路由到 USB 接口。  因此、EVM GUI 软件不使用 I2C 与 PC 进行通信、并且 GUI 不能与其他器件或接口配合使用。

    如果 I2C 转 USB 接口可能附带其他 GUI 软件、则可以将 EVM 连接到 I2C 工具。  过去、我使用 了 Aardvark 工具、该工具具有终端类型 GUI 接口、可对器件进行编程并读取转换数据。

    作为编程工具的辅助工具、有 一个示例"C"代码会很有用。  该代码主要基于超集器件 ADS1115、与 TLA2024非常相似。

    此致、

    Bob B