This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:10x 模式、同时控制 LCLK 相位

Guru**** 2951610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189649/ads5295-10x-mode-while-controlling-the-lclk-phase

器件型号:ADS5295

您好!

 在数据表中、图 71、在10x 模式下、当 DDR LCLK 为低电平时、有时会出现 ADCLK 的上升沿 、而当 DDR LCLK 为高电平时、有时会出现上升沿。 这是有道理的。

令人困惑的部分位于图 73.当 LCLK 为低电平(PHASE_DDR[1:0]= 10)或高电平(PHASE_DDR[1:0]= 00)时、可以控制上升沿的位置。  

如果我设置 PHASE_DDR[1:0]= 00、ADCLK 和 LCLK 的时序图将是什么样的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    感谢您的联系。

    由于有多个问题、请允许我花些时间收集所需的信息、我将在明天返回给您。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、  

    在10x 模式下、正确的是、在每个交替的 ADCLK 上升沿都会切换 LCLK 状态。  

    在图 73.对于10x 模式、我们的意思是在将同步脉冲提供给 ADC (将内部时钟分频器复位)与第一个有效的 ADCLKP 和 LCLKP 相位之间存在确定性时间延迟(T_D)。 之后、它将切换每个备用 ADCLK 上升沿、如图所示。 71.  

    在这种情况下、我们尚未对 T_D 进行表征、您必须在系统中进行表征。  

    公平地说 、PHASE_DDR[1:0]可编程性已保持不变、可解决任何与 LVDS 时序相关的问题。 从该角度来看、在10x 模式下、由于切换、LCLKP 上只能有两个相位(一个设置对应 PHASE_DDR[1:0]= 0或2、另一个设置 对应 PHASE_DDR[1:0]= 1或3)

    谢谢、

    Karthik