This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:如何计算输入电压与数字输出计数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190364/adc3422-how-to-calculate-input-voltage-vs-digital-output-count

器件型号:ADC3422
主题中讨论的其他器件:ADC3643

ADC3422:如何计算输入电压与数字输出计数-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

对于-1V~1V 或0~2V 的模拟输入范围、是否有任何指导设置的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    您能否澄清您的问题? 您是否需要有关如何在交流耦合与直流耦合配置中配置数据转换器的资源/指南?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、

    我在这里讨论直流耦合、并使用偏移二进制格式 ADC 输出。

    1) 1)当  INAP = 0.95时、INAN = 0.95、因此总差分= 0V。 ADC 计数应为2048。

    2) 2)当 INAP = 0.95+0.5 = 1.45时、INAN = 0.95-0.5= 0.45、因此总差分= 1V。 ADC 计数应为4096。

    3) 3)当 INAP = 0.95-0.5=0.45时、INAN = 0.95-0.5=1.45、因此总差分=-1V。 ADC 计数应为  0。

    请告诉我上述理解是否正确。

    我假设我们无法测量任何差分 V = 2V、您在前面的主题中已经提到过这一点。

    我认为2V 超出范围、因为该 IC 的最大模拟输入为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    您的上述理解是正确的。 如果您需要测量差动4Vpp 的信号、则必须衰减输入信号并使用分辨率更高的转换器。 我建议查看 ADC3643 以获得4倍的代码、因为这是一个14位转换器。 ADC3643的共模详细信息如下。

    此致、Chase