This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:有关主板和传感器板的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190218/afe4950-questions-about-mother-and-sensor-boards

器件型号:AFE4950

获取带 SFH7072传感器的 AFE4950 (主板)的评估板
-     传感器板支持4个 LED,我想知道我们可以用激光替代它吗? 0.5W 激光器是否有足够的功率? 如果这些是激光的电气规格:

  • 阈值电流:0.4A
  • 工作电流:1.1A
  • 工作电压:2.0V
  • TEC 最大电流:2.5A
  • TEC 最大电压:6.3V
  • 监视器光电二极管范围:2000 μA
  • 热敏电阻:℃(±5%) kΩ(@25)
  • 斜率效率:0.7W/A

和激光的一般规格:

  • CW 输出功率:500mW
  • 中心波长:785nm (±0.5nm)
  • 频谱宽度:< 0.1nm
  • 温度调谐系数:0.01NM/℃
  • 电流调节系数:0.05nm/A

如果500mW 是我们可以使用的最大功率、我们是否可以将该激光器设置为50mW、因为这是我们需要的功率量。


如何      控制光电二极管的曝光时间?
如何      控制光电二极管的采样时间?
-      这是否可用于斑点对比成像?
      - Linux 能否与电路板连接?

-      电路板上有可用的存储空间? 对 microSD 卡有何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述讨论正在 NDA 中。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道我如何申请此 NDA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我正在向您发送电子邮件。

    谢谢