This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADC 至 SPI 电压电平、无电压电平转换器

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191120/ads8681-adc-to-spi-voltage-level-without-voltage-level-shifter

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件:DRV5056

您好!

我希望使用5V 的 DRV5056芯片、并将其输出端连接到 ADC 和 SPI 芯片。

Q1:能否将 ADC 以5V 驱动至 SPI - AVDD、以3V 驱动 DVDD?

问题2:是否有任何限制?

Q3:这是将5V 连接到3V 的典型方法吗?如果不是、最好的选择是什么?

Q4:如果需要、请建议使用其他芯片。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prathmesh、

    是的、您可以使用5V AVDD 和3V DVDD 为 ADS8681供电、这样做不会有任何问题。  这是一个非常典型的接口、适用于我们的大部分精密数据转换器产品系列。