This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:有关打开和关闭 DAC5311电源的规定

Guru**** 2385600 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311, LMR14203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190241/dac5311-regulations-for-turning-on-and-off-the-power-of-the-dac5311

器件型号:DAC5311
主题中讨论的其他器件: LMR14203
我正在为使用 DAC5311的产品设计电源。
电源使用开关电源 LMR14203来提高效率。
DAC5311正常运行时的驱动电压为5.0V (典型值)。
当产品被打开/关闭时、DAC5311的 AVDD 引脚电压在大约2.7V 至5.2V 之间振荡。
(此电压波动的原因会根据施加到开关电源的外部输入电压的上升/下降时间而变化。)
在这种情况下、DAC5311的上电复位处理能否无条件保证正常运行? 这是否会导致 DAC5311内部的初始化失败或故障? 如果电源电压上升/下降需要遵守法规、请告诉我相关信息。
音声を聞く μ A
26 /   5、000

翻訳結果 μ A

翻訳の結果 μ A

我正在为使用 DAC5311的产品设计电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电复位将输出寄存   器加载为0、因此输出将保持为0V、同时 AVDD/VREF 出现振荡、直到您向数据寄存器写入新值。  

    DAC5311的最小电源电压为2V。 因此、如果您提到的电源电压范围是2.7至5.2V、那么我不会看到上电复位电路有问题。 DAC5311无需指定电源排序或上升/下降时间。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    当电源开启和关闭时、AVDD 电压波动(介于2.7V 和5.2V 之间)会定期发生(例如100Hz 和1kHz 之间)。

    当 AVDD 首次上升到2V 以上时、DAC5311的上电复位将只发生一次。

    DAC5311的断电复位仅在 AVDD 上次降至2V 以下时发生。

    我的理解如上。

    AVDD 振荡期间、VOUT 是否存在毛刺脉冲噪声?

    当 AVDD 振荡时从外部微型计算机发送串行通信数据、是否保证接收操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出被保持在0V、直到一个新代码被写入输出数据寄存器。 AVDD 电源也用作 DAC 基准。 DAC 传递函数为:  

    如果基准在输出代码为非零时发生变化、则输出电压将随基准变化成比例变化。 最好将 DAC 输出保持在0V、直到电源稳定。  

    输入逻辑电平由 DAC 的 AVDD 电源设置。 如果 AVDD 在通信周期中发生变化、则存在数据被错误解释的风险。 我还建议 在电源稳定之前不要与 DAC 通信。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

     我将能够通过您的信息解决此问题。