This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:噪声测量

Guru**** 2524710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183434/ads131e08-nosie-measurement

器件型号:ADS131E08

大家好、  

我们测试了 ADS131E08的噪声、并有一个问题需要与您确认。

在输入短接的情况下、将 ADC 配置为16ksps、4V 内部基准和5V 模拟电源、ADC 采样值接近1s、然后我们得到的噪声峰峰值为~66uV。 但根据数据表中的噪声表、噪声应为4.9uVrms、即32uVpp。 您能否帮助分析噪声结果是数据表中描述的两倍的原因?

谢谢!
Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    您是否使用 EVM GUI 软件来检查 ADS131E08EVM 电路板上的噪声? 如果是、请分享您的直方图分析结果、下面是以蓝色突出显示的示例。 此外、您的 PGA 增益设置是什么?  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    否、客户使用自己的电路板。 PGA 增益为4。  

    B&R、

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我为我因假期而迟到的答复道歉。  

    客户是否使用内部测试信号(将输入短接在一起并将其连接到中间电源(AVDD+AVSS)/2)在外部或内部对模拟输入短路? 您能否为短路输入提供原始数据(来自 ADC 的原始代码)?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    客户在外部对每个模拟(INPU+)和(INPU-)短路。 我附上了原始数据供您参考。 图中显示了10秒采样的 GUI 测试结果。

    e2e.ti.com/.../ADS131E08-noise-raw-data.xlsx 

    B&R、

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    感谢您提供数据。 我检查了您共享的原始数据。 请参阅以下每个通道的标准偏差、

    这些是根据原始数据计算得出的、它们实际上是 电压中的 RMS 噪声。 您可以看到除 CH8之外的所有通道上的噪声都小于数据表中指定的4.9uVrms。

    您可以建议客户尝试在内部将001写入 CHnSET 寄存器中的 MUxn[2:0]位来短路输入、但由于噪声已经低于预期值、因此可能不会改善太多。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我在上一篇帖子中忘记了另一件事。 每个通道上都有偏移电压、因此客户最好进行偏移和增益校准。

    此致、

    戴尔