This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066EVM-PDK:GUI 结果

Guru**** 2928650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191861/ads7066evm-pdk-gui-results

器件型号:ADS7066EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7066

我正在使用 ADS7066的评估板、当我将其连接到信号发生器并尝试驱动直流电压时、我在 GUI 上获得了不精确的测量结果。
左列是我在信号发生器上设置的电压、右列是在 GUI 上测量的电压。
我正在使用信号发生器的型号 WW2571A。
您知道原因是什么吗?

100mV -> 0.1212V
200mV -> 0.3V
300mV -> 0.51V
400mV -> 0.71V
500mV -> 0.91V
600mV -> 1.12V
700mV -> 1.32V
800mV -> 1.523V
900mV -> 1.725V
1V -> 1.93V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roee、

    1. ADC 的精度可能会受到信号发生器本身精度的限制。 我认为您将不能在 ADS7066上将此源用作信号发生器时实现完全精确度。  不过、您的精度应该比当前测量的精度高得多。  我在这里要指出的是、一旦我们消除了您看到的较大误差、您可能需要一个更精确/稳定的直流源来获得 ADS7066的全部性能。  目前、请使用精密万用表验证输入。  
    2. 在您的情况下、我怀疑您看到的是趋稳误差。 当内部 ADC 采样保持电容器没有足够的时间充满电时、将会发生稳定误差。  开关多路复用器也存在类似的趋稳问题。  也就是说、多路复用器开关时、多路复用器输出端的寄生电容需要充满电。  查看是否存在趋稳问题的最简单方法是降低采样率(即增加采集时间)。   作为实验、请降低采样率并查看您的精度是否提高。  GUI 提供了一种在 GUI 顶部直接输入采样率的简单方法(请参阅下文)。
    3. 使用大源阻抗时、趋稳误差很常见。 此 EVM 在每个输入端串联了1k Ω 电阻器。  从稳定的角度来看、这是一个相当大的电阻。  我认为、这个电阻值被用来为输入提供一些保护、但是它确实限制了采样率。  如果您看到通过降低采样率提高了精度、但希望以更高的采样率运行、则需要将输入电阻器更改为较小的值。   一旦我们确定问题是否是稳定误差、我可以帮助您进行组件选择。

    希望这些信息对您有所帮助。

    艺术