This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:ADS7950的上电序列

Guru**** 2796355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186277/ads7950-the-power-on-sequence-of-the-ads7950

器件型号:ADS7950

您好!  

 我的电路中使用了两个 ADS7950。  在 PCBA 的电源电压缓慢上升的情况下,无法读取 ADC 采样值,也无法在 PCBA 上重新启动 FPGA。   我想 ADC 加电异常,我是否可以问它是否与+VA、+VB 和 CHX 的加电时间序列有关? 请给我一些相关的指导或建议吗?

祝你一切顺利

刘淇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi Liu、

    1. 您能否提供模拟和数字电源的示波器截图?  
    2. 数据表电源部分显示:
      1. 这些器件可在2.7V 至5.25V 的模拟电源电压(+VA)范围和1.7V 至5.25V 的数字电源电压(+VBD)范围内工作。两种电源都必须经过良好调节。 模拟电源始终大于或等于数字电源。 µF 电源引脚都需要一个1 μ F 陶瓷去耦电容器、并且必须尽可能靠近器件放置。
    3. 您的数字电源是否小于模拟电源?
    4. 通常、不建议在电源上电之前对任何输入施加信号。  绝对最大条件-0.3V <V(AIN) < VA+0.3V. 的电压  这个绝对最大值条件表示输入上的信号不应先于器件通电。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Art:

       这是我的原理图, 它似乎有两个问题,

          1、没有电容放在+VBD 上、是否有必要?  这可能导致什么问题?

          2、P2V5  在电源上电前已完全存在。

    此致、

    刘淇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。  

    1. 是的、VBD 上需要一个电容器。  您始终需要对所有器件上的所有电源进行去耦。   去耦在电源引脚上提供一个电荷库来响应瞬变。  如果没有去耦、您的性能可能会受到影响、并且您可能会遇到器件故障。  可能要旁路的最关键电源是数字电源、因为瞬态会很大、并且在不去耦合的情况下会产生噪声问题。   本有关去耦电容器 的视频将帮助您了解该组件的重要性。  
    2. 在施加 ADC 的模拟和数字电源之前、向 ADC 的输入端施加电源会违反绝对最大值的条件。  不建议这样做、否则可能导致器件运行异常或损坏。  在您的情况下、您有一个限流电阻器、该电阻器应有助于降低损坏的可能性。  在将信号施加到输入端之前应用电源的这一标准对于 ADC 和放大器来说是普遍适用的(这并不是特定于此特定器件的标准)。  因此、如果您无法避免这种情况、 那么限制输入电流是一件好事。  此外、您还可以使用外部二极管来限制输入电压、如本文档中所示: 针对 SAR 过载的运算放大器保护。  

    我希望这 对您有所帮助。  放大器过载视频  和 数据转换器过载视频 详细介绍了这些主题。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    由於春节,很抱歉稍后作出回应。

    我还有两个问题需要您的帮助来解释。

    1 μ A、 集成到芯片输入端口的保护二极管的电流限制大小有多大?

    2、数据表中的最大输入电流取决于?μ A 的值

    3、   集成到芯片输入端口中的保护二极管的 Vth 是多少 ? 通过 数字万用表、从 GND 到 CH1的 Vth 为0.76V、从 CH1到 VA 的 Vth 为1.57V、这就是为什么?

    刘淇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

     ESD 二极管设计用于10mA 持续电流。  这是上图中圈出的规格。  我们不建议将10mA 的连续电流流入二极管。  更常见的情况是、我们建议确定保护电路的大小、以将电流限制为1mA、从而提供设计裕度。

    2. 最大输入电流由输入端的限流电阻以及二极管连接到的电源或 GND 设置。  例如、如果二极管连接到 GND、且源电阻为1k 欧姆。  将输入驱动至1.3V 将导致大约1mA 的电流流入输入。  此值的计算公式为(1.3V - 0.3V)/1k Ω。   0.3V 是 二极管压降。  请记住、某些电源无法灌入电流。  因此、如果将6.4V 施加到 ESD 二极管通过1k 欧姆电阻器连接到5V 电源的输入端、则可能会产生大约1mA 的电流。   但是、为电源供电的 LDO 可能无法灌入电流。  这就是为什么您应该始终在电源上放置 TVS 二极管的原因。   ADC EOS 视频系列 、放大器 EOS 视频系列中介绍了该主题

    在 整个温度和工艺范围内、二极管设计为在大约0.3V 时开始导通。  这就是绝对最大值显示-0.3V 至(VA +0.3V)输入范围的原因。  正如我在第2项中提到的、如果 VA 电源连接到 LDO、这通常意味着电源无法灌入电流。  在这种情况下、如果输入电压设置为6V 或7V、则输入信号可能会路由到电源、并将电源电压升高到 LDO 输出电压以上。  如果 LDO 输出电压指定为5V、并且 ESD 结构下降0.3V、则对输入施加6V 电压会导致电源从5V 增加到5.7V。  在电源增加的情况下、LDO 本质上是开路。  这就是为什么建议在电源上使用 TVS、即使在输入上发生 EOS 事件的情况下也是如此。  请注意 、您的测量值似乎很高。  如果在二极管上测量0.7V、这意味着它很难导通、并且正向电流可能超过10mA。

    我希望此信息对您有所帮助。  我强烈建议您观看上述链接中的视频系列。  这些视频中有大量详细信息、可帮助您选择输入组件以保护您的器件免受 EOS 的影响。

    此致、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的回答和建议

    第三点、恐怕我没有很清楚、 在测试之前、我已经从 PCBA 上移除了 ADC 芯片。 二极管 设计为在大约0.3V 时开始导通。 这是否意味着该芯片损坏。

    祝您一切顺利、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao、

    如果您通过 ESD 二极管施加的电流小于10mA、并且其读数为1.57V、则会损坏。  我认为大多数数字万用表上的二极管测试使用的电流小于10mA、因此您的二极管可能会损坏。  如果施加的电流大于10mA、则测试本身超出了绝对最大额定值。

    艺术