This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:完整数据表可用性

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190032/tx7516-full-datasheet-availability

器件型号:TX7516
主题中讨论的其他器件: TX7316

您好!

我将介绍超声波 Tx 驱动器、TX7516看起来可能是一个选项。 但是、似乎只有一个非常简略的数据表可在线用于此器件。 此器件的完整数据表是否可从任何位置获取? 如果是、我还想查看包括 TX7316在内的其他发送器模块的完整数据表。

谢谢、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        您能否通过 support_us_afe_tx@list.ti.com 联系我们获取数据表请求? 这些器件受 NDA 限制、因此需要 通过邮件讨论详细信息。

    谢谢!

    此致、

    Shabbir