This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J57EVM,的自动设置方法

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190956/adc12dj5200rfevm-automatic-setting-methods-for-adc12dj5200rfevm-and-tsw14j57evm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

大家好、

该器件通过 ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J57EVM 的组合进行评估。
尽管我现在使用的是评估套件软件、但每次设置的时间不能忽略、
每个设置都需要一些时间、因此我们计划自动执行。
ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J57EVM 在启动后是否具有自动设置方法?
虽然 TSW14J57EVM 具有样片、但无法顺利工作。
请告诉我启动时的设置是否可以自动执行、如果可以、您能告诉我该方法。

谢谢。
此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    要清楚一点、您想要设置5200RF ADC 并使用 J57数据采集卡采集数据的方法吗?

    如果是、您更喜欢 Matlab 还是 Python? 我们可以向您发送脚本、以帮助自动进行数据收集。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。
    客户喜欢 Matlab 或 Python、由于时间紧迫、您可以将 Matlab 作为优先事项发送给我。
    如果不方便公开、您可以将其发送至我的电子邮件 x1054259@ti.com。

    非常感谢。
    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您花时间查看此更新。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请转至 HSDC Pro 软件的根目录。  

    此文件夹中包含 Matlab 和 Python 示例。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    谢谢、

    Rob