This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:超时错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3442EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191313/tsw1400evm-time-out-error

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3442EVM

我正在尝试将 tsw1400evm 与 ADC3442EVM 配合使用。 出现错误、因此我要写信以获取帮助。

1.错误消息
图中显示了 TSW1400EVM 和 ADC3442EVM 的连接
3.正弦信号和所用触发信号的图片

我一起上传文件。 我知道解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhyeon、

    请将 TSW1400EVM 的电源设为5V、电流为4A、仅适用于此电路板。

    然后重试设置。 关闭所有功能、包括软件和重新启动。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用 TSW1400EVM 随附的电源线。
    (您可以在第二张图片中看到它)

    我们不能仅仅使用这条线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhyeon、

    如果您可以保证在4A 时提供5V 电压、则是。 如果没有、请使用其他电源。

    谢谢、

    Rob