This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:临床级 AFE44XX

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4400, AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191722/afe4404-clinical-grade-afe44xx

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件: AFE4400、 AFE4490、 AFE4403

我对确定临床级脉动式血氧计 AFE 感兴趣。

在筛选产品目录时、我发现有四个选项是可行的:AFE4404、AFE4403、AFE4400和 AFE4490

但通过查看生物传感 AFE 图表、我注意到 AFE4404未标记为医疗 AFE

那么、AFE4404是否应用于医疗级应用?  还是更适合家庭监控?

此外、AFE4403和 AFE4404之间的主要区别是什么?  我怀疑 AFE4404是 AFE4403的更新版本、但情况似乎并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数讨论都处于 NDA 状态。 我将通过电子邮件与您联系。