This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543-EP:TLC2543QDWREP 规格说明

Guru**** 2526420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191678/tlc2543-ep-tlc2543qdwrep-specification-clarification

器件型号:TLC2543-EP
主题中讨论的其他器件:TLC2543

您好!

希望你们做得好。

 

我们计划添加 EP 版本的 ADC P/N TLC2543QDWREP 作为  TLC2543IDW 的替代产品、以解决输液产品中的电源问题、同时在查看规格时、在比较标准 P/N  TLC2543IDW 时、EP 版本输入和泄漏电流存在偏差。  输入和泄漏的规格差异如下所示。 电流规格的偏差是针对最大值。

 

我是否可以知道产生此偏差的原因?

 

该偏差是由于 EP 版本器件的最小值和最大值在-55°C 至125°C 的自然通风温度下进行了测试、但标准器件在-40°C 至85°C 的温度下进行了测试。 EP 版本 P/N 在扩展温度范围内进行了测试,这就是为什么规格出现这种偏差的原因?

 

如果 EP 版本器件在-40°C 至85°C 的温度下测试、则输入和泄漏电流值应与标准 P/N TLC2543IDW 相同?

 

请遵守、根据您的确认、我们将证明这一差异是正确的。

 

规格

应用工程师

TLC2543IDW

应用工程师

TLC2543QDWREP

合理应对差异

IIH -高电平 μA 电流(μ A)

1 (典型值)

2.5 (最大值)

1 (典型值)

10 (最大值)

 

IIL -低电平 μA 电流(μ A)

1 (典型值)

–2.5 (最大值)

1 (典型值)

-10 (最大值)

 

所选 μA 泄漏电流(μ A)

1 (最大值)

(在 VCC 上选择的通道、在0V 时未选择的通道)

10 (最大值)

(在 VCC 上选择的通道、在0V 时未选择的通道)

 

所选 μA 泄漏电流(μ A)

-1 (最大值)

(0V 时选择的通道、VCC 时未选择的通道)

-10 (最大值)

(所选通道为0V,未选择通道为 VCC)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish!

    是的、电流电平的差异是由于 TLC2543QDWREP 的扩展温度范围造成的。  EP 器件在整个温度范围内进行测试/表征。