This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:用于两个 DAC 同步的基于 HSDC Sysref 的触发模式

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190737/tsw14j57evm-hsdc-sysref-based-triggering-mode-for-two-dacs-synchronization

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J82EVMDAC37J84EVM

大家好

我有两个 TSW14J56版本 D。一个连接到 DAC37J84EVM、另一个连接到 DAC37J82EVM。
两个 LMKs 都具有到 OSCin 的通用外部120M 输入。 每个 DAC 以60M 数据速率工作。

在 HSDC 中、我将 DAC3XJ82_LMF_124模式用于双通道 DAC、 将 DAC3XJ84_LMF_244模式用于4通道 DAC。
我在 HSDC 中使用 I/Q 多音调发生器来输出来自每个 DAC 通道的正弦波。

一切正常、但我希望两个 DAC 输出都相位对齐。

在 HSDC 用户指南中、我找到了基于 Sysref 的触发模式并添加了
将"基于 Sysref 的主从触发器= 1"更改为"14J56revD 详细信息/DAC 文件/DAC3XJ82_LMF_124.ini"和"14J56revD 详细信息/DAC 文件/DAC3XJ84_LMF_244.ini"文件"
如描述中所述。

在 HSDC 中、我选择了"Trigger mode enabled"、但我仍然使"Arm on next capture button press"按钮处于非活动状态。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    我应该在今天结束前为你提供答案。 请等待答复。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    我不确定您是否与 Alex K.进行过任何对话、但这是我们实际上已经讨论过的内容。 "基于 Sysref  的主从触发器= 1"在这里很重要、因为它允许相对于 TSW14J56 EVM 进行确定性启动。 请访问 :e2e.ti.com/.../TSW14J56_5F00_sync_5F00_latency.pptx  

    DAC 可能需要独立调整 RBD 值、以便使两个 DAC3XJ8X 上的数据同步。

    关于"Arm on next capture button press"、这与您需要执行的操作无关。 主 TSW14J56EVM 需要同时选中"触发模式启用"和"软件触发启用"。  

    主 TSW14J56EVM 需要同时选中"触发模式启用"和"软件触发启用"。  

    次级 TSW14J56EVM 只需选中"触发模式启用"。 "软件触发启用"应取消选中。

    确保两个 DAC3XJ8X EVM 使用完全相同的数据文件。 如果您使用 HSDC Pro 生成图形、则必须将此数据保存为 CSV、然后使用"加载外部图形文件"按钮将该数据导入到其他 DAC 设置/HSDC Pro 实例中。 另外、在按下主设置的"Generate Trigger"之前、请确保使用"Write DDR Memory"按钮将数据发送到辅助设置。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    不、这是我第一次问它。 感谢您的快速详细回答、我将尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    当然、请告诉我这是否适合您。 如果没有、我们可以再次访问。

    此致、Chase