This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:Turbo 模式下的采样率为2kSPS

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191242/ads1120-sampling-rate-at-turbo-mode-is-2ksps

器件型号:ADS1120

您好、我的客户想要 konw、如果使用2通道差分输入、则 Turbo 模式下的最大采样率仍为2kSPS?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纽约州

    是的。  如果将多路复用器(寄存器0)配置为差分输入、则配置 Turbo 的工作模式(寄存器1、MODE[1:0]= 10)、并配置数据速率 DR[2:0]=110寄存器1。  您将读取2ksps 的差分信号。  希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 为了澄清这一点、我的意思是、如果它们同时使用2ch、采样率/通道将被1ksps 限制 ?  

    因为数据表显示、该器件能够以高达2000次采样/秒(SPS)的数据速率执行转换、并且具有单周期稳定时间。

    此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纽约州

    ADC 输入本身就是差分输入。  当 ADC 处于单端模式时、其中一个输入连接到 AVSS (即 GND)、另一个输入连接到信号。  因此、差分输入实际上并不是同时使用两个通道。  术语"单周期稳定"意味 着器件将能够在一个周期内精确转换、因此、如果通道被切换、您无需增加额外的稳定时间即可获得准确的结果。  您可以购买 EVM ( ADS1120EVM )并确认此操作以及验证该器件的其他功能。   我希望这有助于澄清器件的运行。

    此致、

    艺术