This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1106M05:AMC1106M05的几个问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1106M05, AMC1305M05, AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182280/amc1106m05-several-question-for-amc1106m05

器件型号:AMC1106M05
主题中讨论的其他器件: AMC1305M05、 AMC1305M25

你(们)好

让我提出一个简短的问题

A)。AMC1106M05是否具有针对外部时钟的占空比时钟限制?(例如:+/-10%)

b)。差分输入电阻为4.9 kΩ、但是否需要考虑与检测分流器 R 的组合电阻来计算电流值? (包括输入滤波器在内的组合电阻)

c)您是否有推荐用于模拟输入的输入滤波器?

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    • 是的!  AMC1106具有占空比限制!  请参阅第7.10节中的 Tlow 和大腿、并告诉我们您在哪些方面可能会对规格有疑问。  
    • 是的!  输入电阻将与"搜索"并联。  在电流监控应用中、这通常不是系统问题、因为分流电阻值通常非常小(毫欧或微欧范围)。  对于电压感应应用、这可能是一个问题、因为在这种情况下、"搜索"相对较大(100或1000欧姆)
    • 滤波器在大多数情况下都是特定于应用的、但我们从大多数应用开始使用10欧姆和10nF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tom San

    感谢您的快速响应。

    您能不能让我知道来自客户?的以下查询的串

    我知道我没有在这个主题中写下有关 AMC1305的内容、如果可以的话、您能回答吗?

    a)。 AMC1305是否具有与 AMC1106类似的 DOUT 保持时间? I seaech it on section 7.11 datasheet。 但我 找不到。  

    b)。AMC1106的 TD 是从时钟的上升沿指定的、但它是从 AMC1306的下降沿指定的吗?

    c). 您是否有任何想法来限制输入电流?

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    对于 AMC1305、您需要使用时钟的上升沿将有效数据选入数字滤波器模块。  从7.11开始、TD 最小值为0、最大值为15ns、因此该器件的保持时间略有不同。  您需要获取 TD MAX 并从低 CLKIN 中减去该值、以查看提供给数字滤波器模块的设置时间。  在这种情况下、保持时间将是 CLKIN 的整个高电平时间。

    AMC1106和 AMC1306的时序相同、与 AMC1305不同、因为 AMCxx06器件会在时钟上升沿改变 DOUT 上的数据。  AMC1305会随时钟下降沿改变 DOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    您能告诉我以下 问题的答案吗?

    • AMC1305M 是否具有 DOUT 的上升/下降时间限制?
    • 尽管模拟输入信号(AINP 和 AINN)的输入电流限制为10mA、但在输入电流范围内使用时需要考虑哪些因素?

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    从 AMC1305Mxx DOUT 驱动器的角度来看、输出上升/下降时间没有特定限制。  我不确定我是否理解您的第二个问题。  AMC1305M05和 AMC1305M25的输入电压限制分别为50mV 和250mV。  这些输入电压通常是通过分流电阻器传递电流而产生的。  流经分流器的电流没有限制、分流器尺寸限制了主要关注的 AMC 输入所见的电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tom San

    让我来询问 一下 AMC1305M05DWR 和 AMC1106M05DWVR。(很抱歉在该主题中询问 AMC1305)

    1)关于 Rind

     =>我在 DET板 上找到了典型值( AMC1305M05DWR:5kΩ、 AMC1106M05DWVR:4.9kΩ),但这些器件是否具有最小值和最大值?

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    如果您查看数据表中的功能方框图(第8.2节)、您应该会注意到差分放大器周围连接到模拟输入的两组两个电阻器。  这些电阻器是 Rind 的形式。  它们是匹配的、以确保增益保持在数据表电气特性部分中规定的最大限制范围内。  Rind 的值在批次间的基础上可能相差约+/-10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    感谢您的回答。

    但我无法理解"它们是匹配的、以确保增益保持在数据表电气特性部分中规定的最大限制范围内。"

    您能再解释一下吗?

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    让我提出一个令人上瘾的问题。

    如何计算温度变化时的增益漂移? (温度范围:0-80℃)

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    从数据表中:"AMC1106 ΔΣ 了前端电路、该电路包含差分放大器和采样级、后跟 Δ Σ 调制器。 差分放大器的增益由内部精密电阻器设置为系数20、差分输入电阻为4.9 kΩ。"  

    您询问了4.9K 欧姆容差、它可能会略有差异、但"Factor of 20"保持恒定、因此增益保持在数据表限制范围内。  有关增益漂移、请查看 AMC1106数据表中的图14以及增益漂移规格。  典型值为+/-20ppm/`C、因此在80度以上、您可以看到1600ppm 或0.16%的总体值。