This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8329:关于 SCLK

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191052/ads8329-regarding-to-the-sclk

器件型号:ADS8329

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

有关突出显示部分的问题。

目前、客户在数据转换(EOC = L)期间以大约40MHz 的频率输入 SCLK、但在数据采样(EOC = H)期间停止 SCLK。

突出显示的部分仅显示数据转换期间 SCLK 输入的频率、按照客户使用的方式输入 SCLK 是否安全?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adachi-San、

    感谢您的发帖。 是的、当 EOC =高电平时、可以在数据采样期间停止 SCLK。 ADS8329 提供了多种在采样期间或转换期间读取数据的选项。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的解释。

    此致、

    阿达奇