This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE44XX LED 和 PD 规范

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4460, AFE4432, AFE44I30, AFE4420, AFE4410, AFE4404, AFE4403, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191284/afe4490-afe44xx-led-and-pd-specifications

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: AFE4460AFE4432AFE44I30AFE4420AFE4410AFE4404AFE4403AFE4400

您好!

我在数据表中无法找到以下组件的一些详细信息:

  • AFE4490
  • AFE4460
  • AFE4432
  • AFE44I30和44S30
  • AFE4420
  • AFE4410
  • AFE4404.
  • AFE4403.
  • AFE4400

我正在寻找指定以下参数:(1) ADC 集成前的 LED 稳定时间、(2) ADC 集成时间本身、以及(3)光电二极管输入端的任何电容偏置/偏移。

您能帮我确定上述组件的这三个指标吗?  如果它们不在数据表中、我是否可以联系到其他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您还打开了一个 e2e 线程。  

    上述讨论可能处于 NDA 状态、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢